本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ 表示器に挿入するCFカードまたは SDカード内のデータをパソコン側で確認をする方法は?

GP-Pro EX 転送ツールの[CF/SDカード接続]機能をご利用ください。USBケーブルまたはLANケーブルでの接続ができます。

▼用途
・表示器へ挿入したCFカード または SDカード内のデータをパソコン側で確認ができます。
・パソコン内のCFカード/SDカード出力フォルダと、表示器内のCFカード/SDカード間でデータを互いにコピーや、
CFカード/SDカード内のデータの削除やファイル名の変更などに使用することができます。

●注意事項●
USBストレージを表示器へ挿入されている場合、本機能はご利用いただけません。

▼[CF/SDカード接続]手順
(1).  GP-Pro EX を起動後、[プロジェクト]>[画面転送]>[その他の転送]を選択すると、[転送ツール]が起動します。
(2).  CF/SDカード接続を選択します。
CF
(3).  以下の通り、[オフライン接続]または[オンライン接続]を選択してください。
transferTool
[オフライン接続] とは: 表示器は転送中モードに切り替わり、接続機器(PLCなど)との通信が切断された状態になります。
[オンライン接続] とは: データ情報の確認のみできます。CFカード内のデータのコピー、削除、移動などはできません。


▼ [オフライン接続] と [オンライン接続] の挙動解説

項目オフライン接続オンライン接続
CFカード/SDカード内の情報(ファイル名、ファイルサイズ、日付)の参照◯◯
CFカード/SDカードからPCへのファイルのコピー◯◯
PCからCFカード/SDカードへのファイルのコピー◯✕
CFカード/SDカード内のファイルの削除、名前の変更◯✕
接続機器(PLCなど)と表示器との通信状態CF/SDカード接続を行っている間、表示器は転送中モードに切り替わり、接続機器(PLCなど)との通信は切り離された状態となります。CF/SDカード接続を行っている間も表示器は接続機器(PLCなど)との通信を行います。


●参照マニュアル●
34.6 CFカード/SDカードにデータだけを転送したい

●その他の機能紹介●
参照マニュアル: 37.7.1.2 遠隔監視設定 - FTPの設定
概要: 表示器をFTPサーバとすることができ、表示器内のCFカード/SDカード/USBストレージを公開することができます。
クライアント(PC)から、「ftp://IPアドレス(表示器のIPアドレス)/」へアクセスいただくと、外部ストレージのフォルダが
クライアント側に表示ができます。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
製品:
詳細を見る
製品群:
製品: