| ⚠ CAUTION ⚠ The information provided in this FAQ being considered as confidential content, as it can be exclusively used internally. This flag has been added automatically when the article is published with internal visibility only. |
【対象の表示器】
・GP-Pro EX対応機種
【対象の作画ソフトウェアバージョン】
・Ver.4.09.000以上
【確認方法】
(1). 表示器本体にてオフラインモード に入ります。
(2). [本体設定] - [イーサネット設定] - [LAN] にて、MACアドレスをご確認ください。(*1)
(*1)・・・ GP-Pro EX Ver.4.09.000未満のプロジェクトを転送されている表示器本体では、
[本体設定] - [イーサネット設定] の画面にて、MACアドレスをご確認ください。
公開先: Schneider Electric 日本