シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
Schneider/ Motion BERGER LAHR のサーボモータについて

Q: BERGER LAHR のサーボモータについて
型式:SER31122/4L5SSOTBの代替機はありますか?

A: 代替案としてサーボアンプとサーボモータ共に置き換える必要があります。
サーボモータの型式はSER31122/4L5SSOTBになりますが3種類あります。
タイプによって代替品のサーボモータの選定も異なりますので、実際に設置されているサーボモータのタイプを再度ご確認いただき、
新しいタイプへの置き換えを検討してください。

新しいタイプのマニュアルを添付していますので、ご参照ください。

・BSH Servo motor Motor manual.pdf

Schneider Electric 日本

添付
BSH Servo motor Motor manual.pdf [1.71 MB]