| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| ConF>FULL>FUn->PSS- | PS2 | プリセット速度(2速) | nO:無効 L1H:LI1割り当て* L2H:LI2割り当て* L3H:LI3割り当て* L4H:LI4割り当て* *Highの時に1や真(TRUE) | nO | P.69, 70 |
| PS4 | プリセット速度(4速) | nO | |||
| PS8 | プリセット速度(8速) | nO | |||
| SP2 | プリセット速度 2 | 0~400Hz | 10Hz | ||
| SP3 | プリセット速度 3 | 15Hz | |||
| SP4 | プリセット速度 4 | 20Hz | |||
| SP5 | プリセット速度 5 | 25Hz | |||
| SP6 | プリセット速度 6 | 30Hz | |||
| SP7 | プリセット速度 7 | 35Hz | |||
| SP8 | プリセット速度 8 | 40Hz |
多段速(高速、中速、低速 等)で周波数を設定したい場合には「プリセット速度」の機能をご使用ください。
※SP1の設定はなく、Fr1(Reference) の設定に従います。
▼設定方法
1.必要とする変速数に応じて [PS2], [PS4], [PS8] に空いているデジタル入力端子を割り当てます。
2.それぞれの指令速度の周波数を [SP2]~[SP8] に設定します。
2速必要とする場合
[PS2] にデジタル入力端子を割り当て、[SP2] に周波数を設定します。
各デジタル入力端子ごとに高速、中速、低速と設定したい場合
[PS2](例:高速)、[PS4](例:中速)、[PS8](例:低速)にそれぞれデジタル入力端子を割り当て、
[SP2] に1速、[SP3]=[SP4] で1速、[SP5]=[SP6]=[SP7]=[SP8] で1速というように周波数を設定します。
また、この時 [PS2](例:高速)< [PS4](例:中速)< [PS8](例:低速)となり、[PS8] の信号が優先されます。
[PS2] と [PS4] の信号が同時に入った場合、[PS4] の信号が優先されます。
▼使用方法
プリセット速度の機能は速度指令のため、運転させるには別途運転指令が必要となります。
[PS2], [PS4], [PS8] を割り当てたデジタル入力端子をアクティブにすると同時に、
運転指令(初期値:LI1=正転信号)もアクティブにする必要があります。
注意事項:
・プリセット速度の周波数設定は、設定可能な範囲内(0~400Hz)であれば自由に数値を変更できますが、
実際の運用の際には、最小速度は [LSP]、最大速度は [HSP] までに制限されます。
よって、プリセット速度は、[LSP]~[HSP] の範囲内で周波数を設定してください。
・SP1の設定はございません。Reference(初期値:Fr1=AI1 アナログ入力がない場合は[LSP]) の設定に従います。
対象機種:ATV12シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル
公開先: Schneider Electric 日本