| はじめに |
| プログラマブル表示器は、CFカード、SDカード、USBストレージなどの装着が可能な機種がございます。 |
| 参照マニュアル |
| 5.3 外部ストレージを取り外したい 外部ストレージへのアクセス中に表示器から外部ストレージを取り外すと、データが破壊されるおそれがあります。 SDカード/USBストレージを安全に取り外すために、次の3つの方法があります。ご参照ください。 ・システム変数を使用する ・システムメニュー上のSD/USB取り外しアイコンを使用する ・運転画面上のSD/USB取り外しアイコンを使用する |
公開先: Schneider Electric 日本