シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
PowerChute Network Shutdown Linux v4.1以降 イベントの通知メッセージが文字化けする
このページでは、PowerChute Network Shutdown for Linuxで
イベントの通知メッセージが文字化けする問題について説明しています。


【対象製品】
PowerChute Network Shutdown for Linux v4.1以降のバージョン


【原因】
高度なUPS構成でセットアップした場合、イベントの通知メッセージが文字化けすることがあります。


【回避方法】
高度なUPS構成でユーザ通知機能を使用される場合は、
PowerChuteのインストール時に言語で英語を選択してご使用下さい。