シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
FP5000シリーズ/ FP5000シリーズとホストPCをアナログRGBで接続したい
FP5000シリーズとホストをアナログRGBで接続するには、アナログRGBをDVI変換する必要があります。

ただし、ご使用になる環境によっては適合しない場合がありますので、事前にお客様にて必ず動作確認の上、ご使用ください

1

なお、以下に接続実績情報のあるRGB-DVI変換器をご紹介します。
*必ず事前に動作確認をお願いします。
メーカー型式表示備考
Cypress TechnologyCP-1261D一部制限あり表示する内容によって、チラツキ/解像度の制限があります。
Cypress TechnologyCP-300VD実績あり信号が安定するまで表示しません。
IMAGENICSADC-165実績あり
ラトックシステム株式会社REX-VGA2DVI一部制限あり表示する内容によって、右端/下端が切れて表示されたり、ブレて表示される制限があります。使用する前に初期化処理([ADJボタン]を押しながら起動する)を行ってください。
ラトックシステム株式会社REX-VGA2DVI-PW一部制限あり表示する内容によって制限があります。消費電力が大きいため、電力供給元の消費電力に注意してください。使用する前に初期化処理([ADJボタン]を押しながら起動する)を行ってください。



















Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: