シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
Video: SP5000シリーズ/ PFXSP5B10のシステムカードはどのようにバックアップしますか?

⚠ CAUTION ⚠

The information provided in this FAQ being considered as confidential content, as it can be exclusively used internally.

This flag has been added automatically when the article is published with internal visibility only.

PFXSP5B10のシステムカードはSDカードになっています。
専用のツールでシステムカードをバックアップすることができます。
ツールの使用にあたっては、別途SDカードリーダー(市販品)をご用意ください。

弊社の下記ウェブページから「システムファイルバックアップ/リカバリツール」をダウンロードして使用ください。
http://www.proface.co.jp/otasuke/download/sp5000/BackupRecoveryTool/


[説明動画]