本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ 作画したパソコンとWinGPを使用するパソコンが同じ場合のWinGPへの転送方法は?

作画したパソコンとWinGPを使用するパソコンが同じ場合のWinGPへの転送方法は、
localhost(127.0.0.1)を使用して転送を行って下さい。

【手順】
1.WinGPを起動した状態で、GP-Pro EXの状態バーから[画面転送]をクリックして転送ツールを起動します。
2.[プロジェクト情報]で転送するプロジェクトファイル名などを確認します。
違うプロジェクトファイルを転送したい場合は、[プロジェクト選択]をクリックしてプロジェクトファイルを選択できます。
3.[転送設定]をクリックします。
[通信ポートの設定]で[LAN]を選択し、[自動検索]チェックボックスをOFFにし、[OK]をクリックします。
4.[プロジェクト送信]をクリックすると、[本体の選択]ダイアログボックスが開きます。
5.[追加]をクリックして、[IP Address]に[127.0.0.1]と入力し、[OK]をクリックします。
6.[IPアドレス]に表示されている[127.0.0.1]のチェックボックスをONにし、[OK]をクリックします。


【補足】
・[ポート番号]は、システム設定[本体設定]-[WinGP設定]タブの[転送設定]で指定したポート番号に合わせてください。
・IPアドレス[127.0.0.1]とは、作業中のパソコンをネットワーク上で表す仮想的なアドレスです。
同一パソコン内のWinGPであっても、自分自身の固定IPを指定して転送する場合、
ファイアーウォール等のセキュリティの影響を受け、転送が出来ない場合があります。
そのため、localhost(127.0.0.1)を使用します。