シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
Video: GP-Pro EX/ USB転送ケーブル(ZC9USCBMB1, USB-mini B)が認識しないときトラブルシューティング
GP4000シリーズ/SP5000シリーズで、USB-mini BタイブのUSB転送ケーブルを使用して、
GP-Pro EXから画面転送が行えない場合のトラブルシューティングです。

以下の3点をご確認ください。

<概要>
(1)パソコンにUSB-mini Bケーブルが接続されていますか?
(2)GPに電源が入っていない、またはオフライン画面ではありませんか?
(3)USB-miniBケーブル用のドライバが正しく適用されていますか?

<詳細>
(1)パソコンにUSB-mini Bケーブルが接続されていますか?

・USB-mini Bケーブルが接続されていることを確認する
・パソコンの別のUSBポートを使用して確認する

(2)GPに電源が入っていない、またはオフライン画面ではありませんか?

・GPに電源が入っていることを確認する
・GPがオフライン画面ではないことを確認する

(3)USB-miniBケーブル用のドライバが正しく適用されていますか?

・Windowsのデバイスマネージャーに「ほかのデバイス」として下記が表示されている場合、
ドライバが正しく適用されていません。
・GP-4000 Series
・SP5B*0 Series
・PUPPY
・ケーブルのドライバは、弊社ソフトウェアをインストールすると下記に保存されています。
デバイスマネージャーの「ドライバーソフトウェアの更新」から適用してください。

Windows 32bit OS:
C:\Program Files\Common Files\Pro-face Shared\EXTools
Windows 64bit OS:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Pro-face Shared\EXTools


下記動画も併せて参照ください。