シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
Video FAQ: インバーター/ ATVシリーズとPCを接続する方法(シリアルケーブル)

以下の場合に必要なSoMoveの設定を説明します。
・SoMoveとATVシリーズを接続してプロジェクトデータを送受信したい。
・SomoveでATVシリーズをモニタリングしたい。

対象ソフト:SoMove
対象機種:ATVシリーズ
接続方法:USB/RJ45ケーブル[TCSMCNAM3M002P]

手順:
1.SoMoveを操作する前に以下の操作を行います。
・USB/RJ45ケーブル[TCSMCNAM3M002P]の接続
・COMポート番号の確認
2.SoMoveの[Edit Connection / Scan]を選択
3.[Advanced Setting]にてCOMポート番号を設定
4.[Scan Network]を実行して製品を検索
5.[Connect]を選択して接続

動作については下記の動画で説明します。