シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
Video: GP-Pro EX/ シンプルな四角形のスイッチランプ部品はどのように作ればよいですか?

⚠ CAUTION ⚠

The information provided in this FAQ being considered as confidential content, as it can be exclusively used internally.

This flag has been added automatically when the article is published with internal visibility only.

部品形状を指定するシェイプブラウザのタイプから、
下図のグループを選択します。

image01

形状のグループ内にある下図を選択します。
・SW_SP221_OFF または SW_SP221_ON

image02

この形状を選ぶことで、四角のスイッチランプ形状となります。
設定方法と利用例については下記の動画を参照ください。