シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ 横河電機株式会社パソコンリンクイーサネットドライバの最大接続数は?

横河電機株式会社製PLCのパソコンリンクイーサネットドライバを使った場合の、
プログラマブル表示器(TP)とPLCの最大接続数は以下になります。
※以下1:n / n:1 / n:m の表記は[HMI : PLC]の台数とします

(1)1:n 接続(HMI 1台に対して接続可能なPLCの台数)
・TCP通信 最大16台
・UDP通信 最大32台
(2)n:1 接続(PLC 1台に対して接続可能なHMIの台数)
・TCP通信 最大8台
・UDP通信 台数の規定なし
(3)n:m 接続
・TCP通信 HMI 最大8台、PLC最大16台
・UDP通信 HMI 台数の規定なし、PlC最大32台