シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
PowerChute Serial Shutdown サービスを開始・停止する方法

本ページでは、PowerChute Serial Shutdownのサービスを開始, 停止する方法を記載しています。


【対象製品】
PowerChute Serial Shutdown for Business v1.x


【環境】
サポートしている全てのOS


【手順】
サービスを開始, 停止するには、以下の手順に従ってください。


● Windows

(コントロールパネルでの手順)
1. コントロールパネルの [ 管理ツール ] で [ Windows サービス ] に移動し、
PowerChute Serial Shutdownのサービスを見つけます。

2. サービスを手動で開始するには、PowerChute Serial Shutdownを右クリックし、[ 開始 ] を選択します。

3. サービスを手動で停止するには、PowerChute Serial Shutdownを右クリックし、[ 停止 ] を選択します。

(コマンドプロンプトを使用した手順)
1. コマンドプロンプトを使用する 管理者としてコマンドプロンプトを開きます。

Enter
net start apcpbeagent (サービス開始)
net stop apcpbeagent (サービス停止)




● Linux

PowerChute Serial Shutdown サービスを手動で開始, 停止するには、コマンドターミナルウィンドウに
次のコマンドを入力します。

注: これらのコマンドを実行するには、管理者権限が必要です。

/etc/init.d/PBEAgent start (サービス開始)
/etc/init.d/PBEAgent stop (サービス停止)

RHEL and SUSEの場合:
service pbeagent start (サービス開始)
service pbeagent stop (サービス停止)

または

systemctl start PBEAgent.service (サービス開始)
systemctl stop PBEAgent.service (サービス停止)


公開日: 2023年10月12日