シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ サンプリング実行条件が[時刻指定]の場合、開始時刻後にサンプリング許可ビットアドレスをONしても動作しますか?

動作します。
サンプリング許可ビットアドレスをONすると、
設定したサンプリング周期ごとに実行します。

----------------------------------------------------------------------
<動作例>
----------------------------------------------------------------------
サンプリング設定を下記とします。

・実行条件:時刻指定
・サンプリング許可ビットアドレス:任意
・開始時刻:16時53分
・サンプリング周期:15秒
・回数:100回

このとき、サンプリング許可ビットアドレスを16時54分01秒にONした場合、
サンプリング表示器には下図のように表示されます。

image01

開始時刻からサンプリング許可ビットアドレスをONした時点までのサンプリングの記録は、
未取得(----、または ****)として記録が残ります。


[参考]
GP-Pro EX リファレンスマニュアル
25.14.4.3 データが収集できなかったときは?