本日はどのようなご用件でしょうか?

PowerChute Business Edition v10 手動でのアンインストール方法 : 販売・サポート終了製品

PowerChute Business Editionのサポートは終了いたしました

このページではPowerChute Business Edition v10 でアンインストールが正常に完了しない場合に
手動でアンインストールする方法について説明しています。
ソフトウェアの再インストール時に不完全な削除 または「メンテナンスが成功しました」エラーが表示された際、
PowerChute Business Editionを手動でアンインストールします。


【注意】
レジストリエディターの誤った使用は、システム全般に渡る重大な問題を引き起こす可能性があります。
こうした問題を解決するためには、Windows をインストールし直さなければなりません。
Schneider Electric および Microsoftでは、レジストリエディターを使用することによって引き起こされた
障害の解決については一切保証しておりません。
レジストリエディターを使用する場合には、操作前に必ずバックアップを行い、お客様の責任においてご使用ください。


【対象製品とバージョン】
PowerChute Business Edition v10


【対象システム】
Windowsオペレーティングシステム


【方法】
以下の説明のとおりインストールによって作成されたフォルダーとレジストリキーを削除して、
PowerChute Business Editionを削除します。

1. APCPBEエージェントサービスが存在する場合は停止していることを確認します。

2.Windowsエクスプローラーから次のフォルダーを削除します。

C:\Program Files (x86)\APC\PowerChute Business Edition
C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{BCE9F441-9027-4911-82E0-5FB28057897D}

3. 「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択し、
「regedit」と入力してレジストリエディターを起動します。

4. 以下のレジストリキーが存在している場合は削除します。

注:
幾つかのキーは削除するために、レジストリエディターの「セキュリティ」メニュー」から
アクセス権限を変更する必要があります。
削除しようとするとエラーが発生する場合には、項目を選択後、編集よりアクセス許可を選択し、
アクセス権限が読み取りのみの場合、権限を追加して削除下さい。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\APC\PowerChute Business Edition
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\agent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BCE9F441-9027-4911-82E0-5FB28057897D}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\agent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\APC\PowerChute Business Edition\agent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\エージェント
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BCE9F441-9027-4911-82E0-5FB28057897D}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\APCPBEAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog\Application\APCPBEAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog\Application\APCPBEUPSSleep
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\APCPBEAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\APCPBEAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\APCPBEUPSSleep

5.レジストリを終了します。

公開日 2021年2月3日