シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
Smart-UPS SUAシリーズ タワータイプの推奨周囲環境

Smart-UPS SUAシリーズ タワーモデル(販売終了) の推奨周囲環境図です。

推奨設置方法は下図の通りです。
01

図1 Smart-UPS SUAシリーズ タワータイプの推奨周囲環境図


・ 装置の吸気・排気口を塞がないよう設置してください。
上記のような設置においても他の機器の排熱を受ける場合や熱が滞留してしまう場合には
装置内部の温度があがる原因となりますので注意のうえ設置ください。

・ タワータイプのUPSを重ねて使用しないでください。
・ 十分な間隔を置かずに並べて設置しないようご注意ください)

UPS本体の熱を排出できず内部温度が上昇すると、UPS本体の誤動作・故障の原因となります。
UPSで使用しているバッテリーは周囲温度により寿命に影響します。推奨周囲環境に従いご使用ください。

製品は熱を帯びることがありますので、可燃物の接触は厳禁であり、
マニュアル、付属の冊子に従いご使用ください。


Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: