Symmetra RMの出力電圧選択についての説明です。
【対象製品】
Symmetra RMシリーズ
【注意事項】
Symmetra RMでサポートする出力電圧はAC200Vでの使用に限ります。
他の電圧に変更してご使用されている場合には、サポート対象外とさせていただきます。
【説明】
Symmetra RMは出力電圧の初期値は200Vですが、Power Viewにより208V、もしくは240Vの選択が可能になっております。
しかしながら、日本で使用される場合は、200V以外での使用はサポート対象外とさせていただきます。
なお、「Setup」→「Defaults」を実行すると出力電圧は208Vになりますのでご注意いただき、
Defaultsを実行した際には、その後に200Vに出力設定を変更してください。
公開先: Schneider Electric 日本