NetShelter アクセサリー 1U 19" Toolless Blanking Panel (AR8136BLK)の取り付け方法
1U 19インチToolless Blanking Panel (AR8136BLK) の取り付け方法についての説明です。
ラックの空きスペースにはめ込む場合は、下記の手順でパネルを左、右を順に取り付けますと簡単にはめ込むことができます。
19インチマウンティングレールの穴は3つごとに1つのUスペースマークがあります。
取り付けを行う位置の1Uスペースにブランクパネルの爪を合わせて取り付けてください。
図1 爪部分とラック取り付け位置
【取り付け方法】
1. 19インチマウンティングレールの左右どちらかにはめ込みます。
裏側の写真(図2)のようにマウンティングレールの穴にブランクパネルの爪が入っていることを確認下さい。
2. 爪が入った状態にて、はめ込んだほうを押さえ横方向に押しながら(図4)、反対側をマウンティングレール側に押し込んでください。
例:
右側を先に装着します。右側の爪がしっかりラックにかかったことを確認したら、左側を装着するにあたり、右方向に少し力を加えてつつ、左側をラックに押し込んでください。
これにより無理なくパネルをラックに装着することが可能です。
| | | |
| 図2 ブランキングパネル裏側 | 図3 表側 | 図4 手順2のスライド方向 |
公開先: Schneider Electric 日本