本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
リンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
PowerChute Network Shutdown 2.2.4 Standard Editionの対応OSのご案内です
PowerChute Network Shutdown 2.2.4 Standard Edition
・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・ LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・ 特記のないものは32ビット版OSのみサポート
・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・ LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・ 特記のないものは32ビット版OSのみサポート
( 2014年1月28日現在)
| OS | Edition | CPU | JREバージョン | IE6 | IE7 | IE8 | IE9 | その他 |
| PowerChute Network Shutdown 2.2.4 Standard Edition | ||||||||
| Windows Server 2008 *1 *2 | Foundation (SP2適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | |
| Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SPなし) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Small Business Server (SPなし) | x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Small Business Server (SP2適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Windows Server 2008 R2 | Foundation | x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | |
| Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SPなし) | x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SP1適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 21 | ○ | ○ | Firefox 3, 4, 7 | |||
| Windows Small Buisiness Server 2011 | Essentials | x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | Firefox 5, 7 | ||
| Windows Storage Server 2008 | Basic, Workgroup, Standard, Enterprise (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | |
| Windows Storage Server 2008 R2 | Workgroup, Standard, Enterprise (SPなし) | x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | Firefox 4, 7 |
| Workgroup, Standard, Enterprise (SP1適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 21 | ○ | ○ | ○ | Firefox 4, 5, 7 | ||
| Windows HPC Server 2008 R2 | (SPなし) | x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| (SP1適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 30 | ○ | ○ | Firefox 7, 9, 10 | |||
| Windows Server 2003 | Enterprise, Standard Web Edition (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | |
| Windows Server 2003 R2 *3 | Enterprise, Standard Web Edition Small Business Server (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 16 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | |
| Windows Vista | Business, Enterprise, Ultimate (SP2適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | |
| Windows7 *4 | Starter, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 18 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | |
| Starter, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate (SP1適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 29 | ○ | ○ | ○ | Firefox 4, 5, 7 | ||
| Red Hat Enterprise Linux | AS/ES/WS 4.7 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 16 | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| AS/ES/WS 4.8, 4.9 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform, Enterprise Linux Desktop + Workstation 5/5.1/5.2/5.3 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.3 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 16 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.4 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.5 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 20 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | ||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.6 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | ○ | Firefox 4, 7 | ||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.7 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 29 | ○ | ○ | ○ | Firefox 4, 5, 7 | ||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.8 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 7.0 Update 4 | ○ | ○ | ○ | Firefox 5, 6, 12 | ||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.9 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 7.0 Update 17 | ○ | Firefox 10, 18 Chrome | ||||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.0 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 21 | ○ | ○ | Firefox 5, 6, 12 | |||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.1 *5 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 26 | ○ | ○ | Firefox 3, 5, 7 | |||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.2 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 30 | ○ | ○ | Firefox 3 , 5, 7, 9, 10 | |||
| Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.3, 6.4 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 JRE 6.0 Update 24 JRE 7.0 Update 17 | ○ | Firefox 10, 18, 19 Chrome | ||||
| Turbo Linux | Turbo Linux Server 10 Server | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | |||
| SuSe Linux | SuSe Linux Enterprise Server 10 (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | Firefox 7 | |
| SuSe Linux Enterprise Server 11 (SPなし、SP1適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | ○ | Firefox 3, 4, 5, 7 | ||
| Mac OS X | Mac OS X v10.6 | PowerPC, Intel | 1.5.0_15 | ○ | Safari 3.0.4, 3.1.2 | |||
| Mac OS X v10.6.2 | Intel | 1.5.0_15 | ○ | ○ | Safari 4.0.3 Firefox 3, 7 | |||
| Mac OS X v10.6.8 | Intel | 1.5.0_18 1.6.0_26 | ○ | Safari 5.0.5 Firefox 4, 7 | ||||
・ 仮想化環境がインストールされた環境は未サポートです。仮想化環境ではEnterprise Editionをお使いください。対応仮想化環境についてはこちらをご覧ください。
*1 Windows Server 2008 (R2含む)については、Hyper-Vを使用する環境はサポート対象外です。Hyper-Vを使用する環境では、Enterprise Editionをお使いください。
*2 Windows Server 2008 にはサービス パック 1(SP1)が初期出荷版から含まれています
*3 ハードウェアベンダーよりプリインストールOSとして提供されているWindows Server 2003 for Embedded Systemsは、
Windows Server 2003 R2と同一のバイナリーのため、Windows Server 2003 R2に含めて扱います。
なお、Windows EmbeddedはWindows Server 2003 for Embedded Systemsとは異なるOSですのでサポート対象外です。
*4 Windows 7 Professional for Embedded Systemsも含む。
*5 Red Hat Enterprise Linux 6.1 x64では、インストール時にBad ELF Interpreterエラーが出ます。対処方法についてはこちらのページをご覧ください。
公開先: Schneider Electric 日本