本日はどのようなご用件でしょうか?

APC KVM 2G Analog (KVM0108A, KVM0116A) モニター切り換え方法

APC KVM 2G, Analog, 1 Local User, 8 ports  (KVM0108A),
APC KVM 2G, Analog, 1 Local User, 16 ports (KVM0116A)
の表示させるモニターの切り換え方法を説明します。

KVM0108A, KVM0116Aのコンピュータの選択、切り換え方法には3通りあります。


HOTKEY を利用しての選択
OSDメインスクリーンからの選択
SKPを利用しての選択



1. HOTKEY を利用しての選択方法

デフォルト設定ではキーボードから [ Num Lock ] + [ - ] を押下すると、画面に "HOTKEY:" と表示されます。
ここで切替えたいPort番号を入力し、Enterキーを押下することで、画面の切替ができます。

なお、ここの設定は、HOTKEYを [ CTRL ] + [ F12 ] に変更できます。


2. OSDメインスクリーン からの選択方法

キーボードから [ Scroll Lock ]2回 押下し、OSDメインスクリーンを表示させます。
キーボードの上下ボタン [↑][↓]で、Portを選択し、エンターボタンを押下すると、対象の画面に切り替わります。


3. SKP を利用しての選択方法

キーボードから [ Scroll Lock ]2回 押下し、OSDメインスクリーンを表示させます。
[ F5 ] を 選択すると、画面が切り替わりキーボードで、左もしくは右ボタン [←],[→] を選択することにより画面が切り替わります。
画面の確定は、キーボードで [ SPACEBAR ] または [ ESC ]を押下します。