シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
APC KVM 2G Analog (KVM0108A, KVM0116A) ユーザ名とパスワードの初期値と設定方法

APC KVM 2G, Analog, 1 Local User, 8 ports  (KVM0108A),
APC KVM 2G, Analog, 1 Local User, 16 ports (KVM0116A)
のユーザ名、パスワードの初期設定と設定方法を記載します

1. 初期設定値
KVM0108A, KVM0116Aの電源を投入再々にはユーザ名、パスワードを入力する画面が表示されます。
初期設定時の ユーザ名、パスワードはともに "APC" に設定されています。

01
図. ログイン画面


2. ユーザ名パスワード変更方法
SET USER ACCOUNT の項目で設定してください

1. OSDメイン画面を表示
OSDメイン画面が表示されていない場合は、[Scroll Lock] を2回押下してください
2. キーボードから [ F4 ] を押下して、SET USER ACCOUNTを選択し、エンターキーを押下します。
3. ユーザを選択しエンターキーを押下して、
ユーザ名とパスワードを入力して、エンターキーを押下してください。


3. ユーザとパスワード
・ ユーザー名とパスワードの長さは16文字まで可能で、文字と数字(A-Z、0-9)を組み合わせることができます。
・ 管理者権限 1つ とユーザ権限 10の設定が可能です。