シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ イーサネット(LAN)で画面を転送したい

GP-Pro EXのイーサネットLANによるプロジェクト転送方法は、次のマニュアルをご確認ください。

GP-Pro EX リファレンスマニュアル
34.3 イーサネット(LAN)で転送したい

▼参考情報
・LANケーブルは、カテゴリ5以上をご利用ください。
・LANケーブルは、パソコンとタッチパネルを直接接続する場合はクロスケーブルをご利用いただきますが、
転送の場合はスイッチングHUBを用いてストレートケーブルで転送していただく方法を推奨します。HUBを中継することで通信が安定します。
・LANケーブルでのイーサネット転送時に、「パスワードチェックに失敗しました」と表示される場合は、GP-Pro EXがパソコン側のポート番号の20番、21番を
正しく利用できていない可能性があります。この場合は、転送ツールの[転送設定]から[PASV]設定を有効にしてプロジェクト転送が可能かどうかをご確認ください。

001