・表示器が複数のLANポートを持つ場合、各LANポートにはネットワーク部が異なるIPアドレスを設定してください。
表示器内部で同一ネットワークセグメントのIPアドレスを設定すると、正常に通信できない可能性があります。
・表示器が複数のLANポートを持つ場合でも、ルーティングやブリッジの機能はありません。
◯ : 推奨例 : ネットワーク部が異なるIPアドレス
LAN1のIPアドレス:192.168.1.1、サブネットマスク:255.255.255.0
LAN2のIPアドレス:192.168.2.2、サブネットマスク:255.255.255.0
✕ : 非推奨例: 同一ネットワークセグメント
LAN1のIPアドレス:192.168.1.1、サブネットマスク:255.255.255.0
LAN2のIPアドレス:192.168.1.2、サブネットマスク:255.255.255.0
上記の場合、LAN1とLAN2は、同一ネットワークセグメントになりますので、正常に通信できない可能性があります。
▼参照マニュアル: GP-Pro EX リファレンスマニュアル
M.17.2.7 本体設定 - イーサネット設定
公開先: Schneider Electric 日本