シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ RGEF130: データ入力異常 のエラーメッセージの要因と対策は?

▼原因
1.アナログデータが設定範囲外または停止している可能性が考えられます。
2.アナログ入力のケーブルが断線している可能性が考えられます。
3.未使用チャネルで入力オープンにしている可能性があります。

▼対策
1.外部から入力されているデータが設定範囲内のデータか、ご確認ください。
具体的には、次のような場合が考えられます。
・「電圧」設定 だが、「電流値」を入力している。
・「電流」設定 だが、「電圧値」を入力している。
・設定値以外の値入力がある。
2.断線していないアナログ入力のケーブルを接続してください。
・入力側が動作可能状態かどうか、ご確認ください。
・入力側起動が遅い場合、LTシリーズのスタートタイムを設定し、起動遅延で入力側の起動を待つ必要があります。

3.未使用チャネルで入力オープンがある場合、そのチャンネルのデータ形式「未使用」で設定にしてください。

▼参照マニュアル(GP-Pro EX リファレンスマニュアル)
T.7.4 LTシリーズ/STC6000シリーズをご利用の場合 (proface.co.jp)