シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP4000シリーズ/ 使用できるSDカード、USBストレージのスペックは?

下記の表でご確認ください。

1. SDカード

種類最大容量ファイルフォーマット
SD2ギガバイトまでFAT
SDHC32ギガバイトまでFAT32

※SDカードはこれ以上の上位の規格には対応していません

2. USBストレージ

機種最大容量ファイルフォーマット

GP-4100シリーズ

(モノクロモデル)

2ギガバイトまでFATまたはFAT32
上記以外の機種32ギガバイトまでFATまたはFAT32