シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ 表示器のIPアドレスはどのように設定すればよいですか?

GP-Pro EX対応モデル表示器のIPアドレスの設定は、表示器本体をオフラインモードに遷移し、
下記の「▼設定方法」をご参照の上、ご設定ください。
なお、画面作成ソフトウェア(GP-Pro EX)のプロジェクト(.prx または .prxe)内では表示器のIPアドレスを設定することは出来ません。

▼設定方法
(1) 表示器をオフラインモード へ遷移します。
(2) 手順は、M.4.1 表示器にIPアドレスを設定したい を ご参照ください。

▼補足
機種によっては、M.4.1 表示器にIPアドレスを設定したい に記載の "転送ツールを使ってIPアドレスを設定する場合"も可能です。
その場合、USBケーブルでの接続のみ、転送ツールから本体のIPアドレスを設定出来ます。
また、複数のLANポートを持つ機種をお使いの場合、LAN1(Ethernet1ポート)のIPアドレスの設定のみ可能です。

▼その他の参考マニュアル
M.17.2.7 本体設定 - イーサネット設定

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: