シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ サンプリング設定の表示/CSV保存設定にあるフォーマット通りにCSVファイル出力されないのはなぜですか?

サンプリング設定の表示/CSV保存設定のフォーマットは、部品のサンプリング表示器で表示させるフォーマットです。
CSVファイル出力時のフォーマットとは異なります。
CSVファイル出力時のフォーマットについては以下を参照ください。

GP-Pro EXリファレンスマニュアル
25.12.5.1 CSVファイルのフォーマット
https://www.proface.co.jp/otasuke/files/manual/soft/gpproex/new/refer/mergedProjects/sampling/sampling_mm_viewinexcel.htm


<関連するお問い合わせ例>
サンプリングのフォーマット設定で日付時刻を削除するも、CSVファイルを確認すると日付が残っている。

削除前

↓ フォーマット設定で日付時刻を削除

設定後

<ご回答>
本件、出力先のCSVファイルから日付列を削除することはできません。
以下制限事項に該当致します。

25.13.3 CSV保存の制限事項

  • CSVファイルは、[表示/CSV保存]タブで設定した内容と同一ではなく、一部固定のフォーマットで出力されます。詳細は以下を参照してください。
  • arrow 25.14.5.1 CSVファイルのフォーマット

25.14.5.1 CSVファイルのフォーマット

  • 日付列、時刻列は固定の位置に必ず1列ずつ表示されます。日付は[CSV日付フォーマット]で選択した表示形式で出力されます。

時刻の表示形式は「hh:mm:ss」固定です。ただし動作設定で[サンプリング周期]の単位を[100ms]に設定した場合は、「hh:mm:ss.000」固定になります。
なお、フォーマット設定にてご削除いただいた箇所についてはサンプリングデータ表示器の日付としては表示されません。