シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ 画面データを表示器に転送するときに使用できるUSB転送ケーブルの型式は?
表示器USBケーブル

GP3000シリーズ
LT3000シリーズ
IPCシリーズ (PC/AT)
ST3000シリーズ

オプション品のUSBデータ転送ケーブル(型式 : CA3-USBCB-01)

SP5000シリーズ
GP4000シリーズ(GP-410*を除く)
LT4000シリーズ

以下のいずれかのケーブルを使用
・オプション品のUSBデータ転送ケーブル(型式 : CA3-USBCB-01)
・オプション品のUSBデータ転送ケーブル(型式 : ZC9USCBMB1)
・市販のUSBケーブル(Type A mini B)

GP-4100シリーズ(モノクロモデル)

以下のいずれかのケーブルを使用
・オプション品のUSBデータ転送ケーブル(型式 : ZC9USCBMB1)
・市販のUSBケーブル(Type A mini B)

ST6000シリーズ
STM6000シリーズ
STC6000シリーズ
ET6000シリーズ

以下のいずれかのケーブルを使用
・オプション品のUSBデータ転送ケーブル(型式 : PFXZUSCBMB2)
・市販のUSBケーブル(Type A micro B)


<注意点>
・オプション品のUSBデータ転送ケーブルの仕様や取り付け方法は、ご使用のUSBケーブルに付属の取扱説明書を参照してください。
・オプション品のUSBデータ転送ケーブル(型式 : ZC9USCBMB1/PFXZUSCBMB2)または市販のUSBケーブル(Type A mini B/Type A micro B)を使用する場合は、
大きいプラグをパソコン側に、小さいプラグを表示器側に取り付けてください。
・USBケーブルを使用して1台のパソコンから複数の表示器に一度に転送することはできません。
・次のように、パソコンに同じ種類の転送用USBケーブルを複数接続しないでください。
・CA3-USBCB-01を2本以上接続
・ZC9USCBMB1を2本以上接続、または市販品(Type A mini B)を2本以上接続
・ZC9USCBMB1と市販品(Type A mini B)を両方接続