Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのLCDパネルに
バッテリ セツゾク ヒツヨウ (日本語設定)
Connect Battery (英語設定)
のエラーメッセージが表示された際の対処方法の説明です。
【対象製品】
Smart-UPS LCD SMTシリーズ
Smart-UPS X SMXシリーズ
【対処方法】
バッテリ セツゾク ヒツヨウ (Connect Battery) が表示される場合には次の2つが考えられます。
原因1. バッテリーコネクターが外れている
使用開始時にはバッテリーを接続する必要があります。
使用にあたって、しっかりバッテリーコネクターが刺さっていない場合には、
このメッセージが出ることから、バッテリーコネクターの接続状態を確認してください。
バッテリーコネクターを一度抜き、再度差し込むことでエラーメッセージが解消されるか確認ください。
バッテリーコネクターの位置 (形状,モデルにより位置が異なります)
原因2. バッテリーが劣化している
バッテリーの劣化によって、バッテリーの能力が低下した場合にもこのバッテリ セツゾク ヒツヨウのメッセージが出ます。
バッテリーコネクターが接続されているにも関わらず、
本メッセージが表示される場合には、バッテリーの劣化を検知しており、
停電等の電源障害が発生した際にはバッテリーの能力が低下していることで、
バッテリーバックアップできず、短時間でUPSが停止することが考えられます。
・バッテリーについて
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのバッテリーの期待寿命は4.5年 (25℃環境) です。
バッテリーの寿命は、ご使用されている環境にもよりますが、
UPS本体のご利用開始から、もしくは前回のバッテリー交換から3~5年を経過してご使用されている場合には、
バッテリーの交換してください。
・UPS本体
バッテリ セツゾク ヒツヨウ (日本語設定)
Connect Battery (英語設定)
のエラーメッセージが表示された際の対処方法の説明です。
【対象製品】
Smart-UPS LCD SMTシリーズ
Smart-UPS X SMXシリーズ
【対処方法】
バッテリ セツゾク ヒツヨウ (Connect Battery) が表示される場合には次の2つが考えられます。
1. バッテリーコネクターの接続が不完全、外れている 2. バッテリーが劣化している |
原因1. バッテリーコネクターが外れている
使用開始時にはバッテリーを接続する必要があります。
使用にあたって、しっかりバッテリーコネクターが刺さっていない場合には、
このメッセージが出ることから、バッテリーコネクターの接続状態を確認してください。
バッテリーコネクターを一度抜き、再度差し込むことでエラーメッセージが解消されるか確認ください。
バッテリーコネクターの位置 (形状,モデルにより位置が異なります)
| タワータイプ 500~1500VAモデル | タワータイプ 2200/3000VAモデル | ラックマウントタイプ |
| 製品背面の三角の 黒いコネクターです | 樹脂のフロントベゼルとそのなかの バッテリードア (金属、ねじ止め)を開けると、 手前と奥で 2個のバッテリーが コネクターで接続されています | フロントベゼルを外すと バッテリーコネクターがあります |
原因2. バッテリーが劣化している
バッテリーの劣化によって、バッテリーの能力が低下した場合にもこのバッテリ セツゾク ヒツヨウのメッセージが出ます。
バッテリーコネクターが接続されているにも関わらず、
本メッセージが表示される場合には、バッテリーの劣化を検知しており、
停電等の電源障害が発生した際にはバッテリーの能力が低下していることで、
バッテリーバックアップできず、短時間でUPSが停止することが考えられます。
・バッテリーについて
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのバッテリーの期待寿命は4.5年 (25℃環境) です。
バッテリーの寿命は、ご使用されている環境にもよりますが、
UPS本体のご利用開始から、もしくは前回のバッテリー交換から3~5年を経過してご使用されている場合には、
バッテリーの交換してください。
・UPS本体
Smart-UPS LCD SMTシリーズ、 Smart-UPS X SMXシリーズは 2012年より長期間販売しているUPSシリーズです。
お手持ちの製品のご購入、使用開始時期をご確認ください。製品サポート期間はご購入日から7年です。
この製品サポート期間は設計上の標準使用期間とお考えいただき、ご使用開始から7年を経過した製品で
"バッテリ セツゾク ヒツヨウ" のメッセージが表示されているは、バッテリー交換ではなく
本体のお買い替えくださるようお願いいたします。
各種バッテリー型番は APCブランドUPS 交換用バッテリーキット型番対応表 でご確認いただけます。
お手持ちの製品のご購入、使用開始時期をご確認ください。製品サポート期間はご購入日から7年です。
この製品サポート期間は設計上の標準使用期間とお考えいただき、ご使用開始から7年を経過した製品で
"バッテリ セツゾク ヒツヨウ" のメッセージが表示されているは、バッテリー交換ではなく
本体のお買い替えくださるようお願いいたします。
各種バッテリー型番は APCブランドUPS 交換用バッテリーキット型番対応表 でご確認いただけます。
公開先: Schneider Electric 日本