本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV12シリーズ/ 運転できる周波数の範囲を変更する方法は?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
ConFLSP最小基準値におけるモーター周波数 (Hz)0~HSP(Hz)0HzP.45
ConFHSP最大基準値におけるモーター周波数 (Hz)LSP~tFr(Hz)bFr=50Hzの時 50Hz
bFr=60Hzの時 60Hz
P.45

DIAL


[LSP]~[HSP] の範囲が運転できる周波数となります。
そのため、[LSP] および [HSP] の設定を必要に応じて変更ください。

[HSP] の最大値を定義しているtFrについては以下FAQを参照ください。
ATV12シリーズ/ 60Hz以上で運転できますか?

対象機種:ATV12シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル