本日はどのようなご用件でしょうか?

EZシリーズ/ EZイルミネーションスイッチ(PFXZCCEUSG1)の差し込みラベルの使い方について

差し込みラベルとは、EZイルミネーションスイッチのスイッチ部分に表示される銘板(ラベル)です。
EZイルミネーションスイッチのスイッチ部分は条件成立時に赤や青などに点灯する仕組みですが、
通常透明で文字等の表示がないためラベルをお客様側で作ることができます。

001
GP-ProE Xのイルミネーションスイッチの「ラベル印刷データ作成」で、
好きなラベルのイメージを設定してデータ出力します。

002

データ出力操作すると、ラベル用に印刷する操作になりbmpファイルとして印刷可能です。

003

bmpファイルとして出力した画像を、インクジェットプリンタなどで印刷します。
印刷設定は、A6用紙 印刷方向:横 と設定します。

▼補足
差し込みラベルの素材は、PET(ポリエチレンテレフタレート)です。

Schneider Electric 日本

添付
70956283_001.jpg [63.69 KB]
70956283_002.jpg [66.09 KB]
70956283_003.jpg [55.39 KB]