Video: PS6000シリーズ/ OSのリカバリー方法
PS6000シリーズのOSリカバリー方法を動画でご案内します。
必要機材:
・USBキーボード
・USBマウス
・リカバリーメディア(※1)
※1・・・PS6000シリーズのリカバリーメディアは別売です。
リカバリーUSB型式
PFXYP6RUSW10 ・・・ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (アドバンストモデル、スタンダードモデル用)※2025/10/31 販売終了
PFXYP6RUSW1021 ・・・ Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (アドバンストモデル、スタンダードモデル用)
PFXYP6RUSW10B ・・・ Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (ベーシックモデル用)
作業前の確認:
・HORM機能を有効にしている場合は、予め無効にしてから実施ください。