WinGP/ Windows OSとWinGP 対応バージョン
PC/AT機でWinGPを使用する場合の対応OSです。
各OSと対応しているGP-Pro EXのバージョンは下記の通りです。
PFXEXWGPC(USBドングル必要)を利用する場合
Windows11:Ver.4.09.500~
Windows10:Ver.4.06.300~
Windows8.1:Ver.4.02.000~Ver.4.09.450
Windows8:Ver.3.60.000~Ver.4.09.150
Windows7 64ビット:Ver.3.10.000~Ver.4.09.450
Windows7 32ビット:Ver.2.70.000~Ver.4.09.450
WindowsVista:~Ver.4.09.120
WindowsXP:~Ver.4.09.120
PFXEXWGOT5SA (USBドングル不要)を利用する場合
Windows11:Ver.5.00.000~
Windows10:Ver.5.00.000~
※ 対応を終了したOS環境でWinGPを使用している場合、編集・転送するGP-Pro EX も対応バージョンを使用する必要があります。
※ 弊社製産業用コンピュータ、SP5000シリーズオープンボックスご利用の場合は対応状況が異なります。
Web掲載の対応OSを参照下さい。
https://www.proface.com/ja/product/soft/gpproex/spec/PFXEXEDV40
公開先: Schneider Electric 日本