本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ RHAA067、RHAA068、RHAA069、RHAA070などの通信エラーが表示し、接続機器との通信ができない場合の確認や対処方法は?

確認事項参照マニュアル

1. 接続先機器と表示器との通信設定の確認
2. 接続先PLCと表示器との通信ケーブルの型式または結線図の確認

GP-Pro EX 機器接続マニュアル
・接続機器のメーカーをご選択ください。
・CPUやリンクI/Fで接続される構成に応じた「通信ドライバ」列の資料をご参照ください。
・「システム構成」にて、接続機器との通信設定例ページ、結線図ページをご確認いただけます。(推奨ケ ーブル・推奨結線の確認)
・他に、デバイス範囲の章もございますので、ご確認ください。
3. 表示器側のI/Fに異常がないかをチェックするオフラインモードへ入り、表示器本体の動作チェック (COM1 / COM2 / LANチェック) を行ってください。

表示器本体の動作チェック (COM1 / COM2 / LANチェック)  で NGが出た場合は?

本体故障の可能性があります。ご購入された販売代理店様へ修理をご依頼ください。
参照FAQ: RMA/ 修理についてのよくあるご質問

確認事項や、参照マニュアルとおりだったが、それでもうまく通信しない場合は?

接続先機器の通信設定されたあと、接続先機器側の電源のOFF/ONや、表示器側の電源のOFF/ONで改善するか、ご確認ください。
また、別の表示器や、別の接続機器などのご用意があれば、別の機器での接続動作をご確認ください。

通信エラーコードの情報は、どの資料で確認ができますか?
T.7.1 表示器共通 にてご確認いただけます。