シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ エラーチェック時に「警告:1510 拡張スクリプトにエラーが存在します。式が正しくありません」と表示される原因と対策は?

拡張スクリプトを使用している場合

拡張スクリプト内の記述がフォーマットに即していない可能性があります。
実行式のエリアに入力をされている内容に間違いが無いか、ご確認下さい。
実行式の下のメッセージエリアに表示されるメッセージを参考に、適宜修正を行ってください。
参照マニュアル: 22 機能をプログラミングしたい(スクリプト)

拡張スクリプトの使用をしていない場合

拡張スクリプトをご利用されていない場合、拡張スクリプトを使用するのチェックを外すことで改善します。

(1) GP-Pro EX 起動後 > 共通設定 > 拡張スクリプト設定 を開きます。
(2) 拡張スクリプトが未使用の場合、実行式左側のエリアで「スクリプト」のワークスペースを開き、
”拡張スクリプトを使用する”のチェックを外してください。

SCRIPT

補足

・実行式のエリアに何も入力されていない場合、メッセージエリアには「1行目:実行式を入力してください」と表示されます。
この場合、”拡張スクリプトを使用する”設定にも関わらず実行式が存在しないため、エラーチェックで”警告 1510”が表示されます。
・ ”拡張スクリプトを使用する”にチェックが入っている場合、実行式に入力が無くても、定期的に拡張スクリプトを処理しようとします。
動作自体には支障は有りませんが、画面上の表示や操作が遅くなる場合があります。(そのため、”警告”を表示するようになっています。)
未使用の場合は”拡張スクリプトを使用する”のチェックを外すようにしてください。