SP5000シリーズ/ LAN転送する際に「パスワードをチェックできませんでした。」と出て転送できない場合の対策は?
転送ツール上に「パスワードをチェックできませんでした。再度、パスワードを入力してください。」と出て転送できない際には、
SP5000シリーズの場合、以下の2つ対策があります。
<対策1>
Windowsのネットワークセキュリティの影響で転送が行えないことがあります。
その場合は、以下のFAQにて、対策してください。
FAQ:
・Video:イーサネットで画面データを転送すると「パスワードをチェックできませんでした。再度、パスワードを入力してください。」と出て転送できない
<対策2>
LAN1とLAN2 で同じネットワークセグメントになっていないか確認ください。
同じ場合は、別々のセグメントになるように変更してください。
(例)
■NGの例(同一のネットワークセグメント)
[LAN1] IP:192.168.0.5 / サブネットマスク:255.255.255.0
[LAN2] IP:192.168.0.10 / サブネットマスク:255.255.255.0
■OKの例(異なるネットワークセグメント)
[LAN1] IP:192.168.0.5 / サブネットマスク:255.255.255.0
[LAN2] IP:192.168.1.10 / サブネットマスク:255.255.255.0