シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP-Pro EX/ 「RHAA069(接続機器名):書込み要求に応答がありません」の対策は?

「RHAA069(接続機器名):書込み要求に応答がありません」の対策は以下です。

<原因>
1.通信設定がGPとPLCであっていない可能性が考えられます
2.結線違い、接触不良など配線周りの問題が考えられます
3.PLC(接続機器)の選択が間違っている可能性が考えられます
4.PLC(接続機器)の電源断やリセット動作が発生している可能性が考えられます

<対策>
1.GP側とPLC(接続機器)側の通信設定があっているかを確認してください。
設定例は、 GP-ProEXの機器接続マニュアルを参照してください。

2.配線を再確認してください。ケーブルの導通チェックや、コネクタの差込を確認してください。
GP-PLC間の結線は、GP-ProEXの機器接続マニュアルを参照してください。