本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ 「転送に必要なファイルが見つかりませんでした」と表示が出て送信が出来ないのは何故ですか?

GP-Pro EXが転送に必要なファイルにアクセス出来なくなっています。

下記をご確認ください。

(i).本体上にご購入直後を示す[Agree/同意する]のボタンが表示されていないか確認する
現行機種では購入直後は下図画面になります。
この内容をご理解いただいたうえで[Agree/同意する]を押下いただく必要があります。
welcomscreen1

[Agree/同意する]の押下をせず本画面のままGP-Pro EXから画面転送を始めると、
転送ツールでは「転送に必要なファイルが見つかりませんでした。」と表示されることがあります(※1)
transfer1
(※1)・・・ 転送ツールがV4.09.120以下の場合は「本体に接続できませんでした」が表示されます。


(ii).GP-Pro EXを再起動する
GP-Pro EXを二重に起動している場合は一度すべてを終了後、
エディタを再起動してください。

(iii).PCを再起動する
お使いのパソコンを再起動してください。

(iv).転送するプロジェクトファイルの保存先を変更する
転送ツールがロードしているプロジェクトファイルを、デスクトップなど変更して転送を試みてください。
特にネットワークドライブなど共有ドライブにプロジェクトファイルがある場合に実施ください。

(v). GP-Pro EXを修復する
上記を実施してもメッセージが変わらない場合、
GP-Pro EX内の転送に必要なファイルが削除(移動)された可能性があります。
WindowsのコントロールパネルからGP-Pro EXを修復、または再インストールしてください。