| 回答 |
| I2F / I2FP (整数→フロート変換) の オペランドS1に、整数変数をご設定いただくと、32ビット長で取り扱いします。 |
| 参照項目 | 参照マニュアル(URL) |
| 30.3.4 接続機器のアドレスを使用したい | https://www.proface.com/data/manual/soft/gpproex/new/refer/gpproex.htm#t=mergedProjects/logiccreation/logiccreation_pr_usingexternaldeviceaddr.htm |
| 32.22.1.2 オペランド設定(S1) - I2F / I2FP | I2F、I2FPのオペランド(S1)に指定可能な内容です。使用可のセルに、レ点マーク有りのものが指定できます。ハイフン(-)は、指定ができません。 https://www.proface.com/data/manual/soft/gpproex/new/refer/gpproex.htm#t=mergedProjects/logiccommand/logiccommand_mm_s1_i2fi2fp.htm |
| 32.22.1.3 オペランド設定(D1) - I2F / I2FP | I2F、I2FPのオペランド(D1)に指定可能な内容です。使用可のセルに、レ点マーク有りのものが指定できます。ハイフン(-)は、指定ができません。 https://www.proface.com/data/manual/soft/gpproex/new/refer/gpproex.htm#t=mergedProjects/logiccommand/logiccommand_mm_d1_i2fi2fp.htm |
| 32.22.1.4 I2F / I2FP命令の解説 | https://www.proface.com/data/manual/soft/gpproex/new/refer/gpproex.htm#t=mergedProjects/logiccommand/logiccommand_mm_i2fi2fpinstr.htm |
| 補足 |
| 1 | I2F / I2FP (整数→フロート変換) の オペランドS1に、外部機器アドレスを設定をした場合、16ビット長になります。 |
| 2 | グローバルDスクリプト/Dスクリプトを利用し、32ビットの整数変数へ、32ビットでPLCのアドレスをコピーする事によって代替する事が出来ますが、 |
公開先: Schneider Electric 日本