本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ 表示器の電源をOFFしても、LSまたはUSRデバイスをバックアップする方法は?(内部デバイスバックアップ)

回答参照マニュアル
表示器内部デバイスバックアップをご利用ください。本体設定[動作設定] - 内部デバイスバックアップ
・ダイレクトアクセス方式 : LSエリア内のユーザーエリアとUSRエリアのすべて
・メモリリンク方式 : システムエリア内のユーザーエリアとUSRエリアのすべて

補足
1表示器の内部デバイス(LSやUSR)に格納されたデータは、表示器の電源をOFFしたときや、転送などで表示器がオフラインモードになったタイミングに消去されます。
内部デバイスバックアップを使用することで、表示器の内部デバイス(LSやUSR)内のデータのバックアップが可能です。
2

連続したアドレス内に格納されたデータをバックアップします。
例えば、ダイレクトアクセス方式のLSエリアを選択した場合、ユーザーエリアは2箇所(図1の赤枠部分)ありますが、どちらか片方のみをバックアップします。
メモリリンク方式でシステムエリアを選択した場合も同様です。

バックアップ

設定箇所
1

GP-Pro EX を起動後、[プロジェクト]>[システム設定]>[本体設定]>[動作設定] です。
"バックアップを行う"のチェックボックスを有効(ON)しますs.
バックアップしたいアドレスの、先頭アドレスをご設定後、必要なワードアドレス数を「アドレス連続数」にご設定ください。

SRAM

2GP-Pro EXからHMIへプロジェクトの転送を行ってください。

▼注意事項
転送時の制限事項」により、上記のご設定を行う(または設定内容をご変更する)と、現在の表示器内のSRAMデータが消去されます。予めご了承ください。