GP-Pro EX/ 部品や描画オブジェクトなど大きさを数値で調整をする方法は? (任意の数値を設定し、大きさを変更したい)
オブジェクトを選択後に、プロパティウィンドウの[座標]ツリーを開きます。
幅と高さの設定値を任意の数値を入力ください。
また、同一属性部品 (例:スイッチランプ同士) であれば、複数個を選択し同様の方法で一括調整が可能です。
▼ 参照マニュアル
3.8.3.4 プロパティウィンドウ
※ プロパティウィンドウは、[表示] > [ワークスペース ]を選択して表示される項目です。