ATV320シリーズ/ モーター制御の方法を選択できますか?
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| ConF>FULL>drC- | Ctt | モーター制御タイプ | UUC:センサレスベクトル制御 Std:標準モーター方式 UF5:V/F制御 5点法 SYn:同期モーター UFq:可変トルク制御 nLd:省エネ制御 | Std | P.108, 109 |
ATV320シリーズのモーター制御方法はパラメーター [Ctt] にて設定が可能です。
対象機種:ATV320シリーズ
参考資料:ATV320シリーズ プログラミングマニュアル