シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
ST6000シリーズ/ シリアルナンバーはどこに記載されていますか?

シリアル番号は、製品本体の裏面に貼付されている銘板シールの右側に記載されています。
シリアルの上部にData Matrixとして刻印されています。
例えば、Data Matrixのコードを読み取れる任意のスマートフォンアプリでシリアル番号を確認することができます。

図:PFXST6300TADEの例
image01

【注意】
STM6000シリーズにはシリアル番号の文字表示はなくDataMatrixコードのみです。

参考FAQ:
Video: プログラマブル表示器/ シリアル番号をコードリーダーで読みとりたい ​​​​​​​