本日はどのようなご用件でしょうか?

プログラマブル表示器/ ベトナム語を表示することはできますか?

ベトナム語を表示することはできますか?

プログラマブル表示器は、あいにくベトナム語の文字フォントを搭載していません。
そのため、[標準フォント]、[ストロークフォント]では表示することは出来かねます。
よろしければ、次の「回避策の提案」ならびに「重要」をご参考ください。

(GP-Pro EXでの作画例)
Standard font

回避策の提案

フォントタイプで[イメージフォント]を指定することで、ベトナム語の表示が行えます。
イメージフォントはパソコン内にインストールされているフォントを利用します。
そのため、ベトナム語が表示できるフォントを使用ください。
例: Windows標準であれば[Segoe]フォントなど

(GP-Pro EXでの作画例)
Image font

重要
・イメージフォントは、各文字を画像ファイル扱いで使用しています。そのためプロジェクトサイズが大きくなります。
・GP-Pro EXリファレンスマニュアへ記載の特徴・制限事項をご確認の上、ご利用ください。
6.3.1 文字の特徴 - イメージフォント
6.3.2 フォントの種類 - イメージフォント
6.6.2 イメージフォントの制限事項