ATV320シリーズ/ 異常をリセットするにはどうすればいいですか?
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| COnF>FULL>FLt->rSt- | rSF | 異常リセット | nO:無効 LI1~LI6:デジタル入力端子1~6 他 | nO | P.257 |
| rPA | 再起動 割り当て | nO | |||
| rP | 再起動 | nO:無効 YES:実行 ※2秒以上長押しする必要があります | nO | P.258 | |
| HrFC | 拡張異常リセット設定 | nO:無効 YES:有効 | nO | ||
| COnF>FULL>FLt->Atr- | Atr | 自動リセット設定 | nO:無効 YES:有効 ※2秒以上長押しする必要があります | nO | P.259 |
※ [rPA]、[rP]、[HrFC] は LAC=EPr の設定でない場合は非表示です。
ATV320にてドライブで検出された異常を解除するには以下の方法がございます。
・電源の入り切り
・[rPA] や [rP] による再起動
・外部信号によるリセット
・自動リセット
異常の種類により対応している異常の解除方法が異なります。
| 原因を取り除いてからの異常の解除方法 | 解除される異常一覧 |
| ・電源の入り切り ・[rPA] や [rP] による再起動 | 検出されたすべての異常 |
| ・外部信号によるリセット | ASF, brF, SOF, SPF, tnF |
| ・外部信号によるリセット ・自動リセット | bLF, CnF, COF, EPF1, EPF2, FbES, FCF2, LCF, LFF3, ObF, OHF, OLC, OLF, OPF1, OPF2, OSF, OtFL, PtFL, SCF4, SCF5, SLF1, SLF2, SLF3, SSF, tJF, tnF, ULF |
| ※[HrFC] が有効の場合のみ ・外部信号によるリセット | OCF, SCF1, SCF3 |
■ 外部信号によるリセット の場合
設定方法
[rSF] に空いているデジタル入力端子1~6 のいずれかを割り当てます。
使用方法
検出された異常が解消されたのち、事前に [rSF] を割り当てた任意のデジタル入力端子のビットが1に変わる時にリセットします。
注意:
CHCF=SIM の場合、Fr1=AIx(xには端子番号1~3が入ります)の設定、CHCF=SEP の場合、Cd1=tEr の設定でなければ
外部信号からのリセット機能は、[rSF] の割り当てやビットの状態に関わらず無効となります。
対象機種:ATV320シリーズ
参考資料:ATV320シリーズ プログラミングマニュアル