シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
ATV212シリーズ/ 「EPHI」でトリップした時の対処法は?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUF>F---F608入力位相損失 検出設定0:無効
1:有効
1:無効P.138

DIAL


「EPHI」は以下のような場合に検出される異常となります。
・入力位相が1つ欠相している
・ドライブに正しく電源が供給されていない
・ヒューズが切れている
・三相仕様のドライブに単相電源が接続されている
・負荷が不平衡になっている

対処方法:
・ヒューズと電源の接続を確認する
・三相電源を使用する
・単相電源を使用する場合は、F608=0 に設定することで運転が可能になります。

対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual