インバーター/ ATV320シリーズ アナログ入力で指定周波数を補正できますか?
リファレンス操作に関する下記のパラメーターにて可能です。
加算:LSPからHSPの差に対する割合を計算し、指定周波数(Fr1 または Fr1b)に加算します。
SA2 [Summing ref. 2]
SA3 [Summing ref. 3]
減算:LSPからHSPの差に対する割合を計算し、指定周波数(Fr1 または Fr1b)から減算します。
dA2 [Subtract. ref. 2]
dA3 [Subtract. ref. 3]
乗算:(Fr1 または Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3)を計算した結果に対して割合を乗算します。
MA2 [Multiplier ref. 2]
MA3 [Multiplier ref. 3]
※詳細はプログラミングマニュアル 171ページ以降をご参照ください。
公開先: Schneider Electric 日本