インバーター/ ATV600, ATV900 工場出荷状態に戻すことはできますか?
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 |
| [File management] ↓ [Factory settings] | [Config. Source] FCSI | 設定ソース | [Macro Config] INI:工場出荷時設定 [Config 1] CFG1:設定1(設定がなければ表示されません) [Config 2] CFG2:設定2(設定がなければ表示されません) [Config 3] CFG3:設定3(設定がなければ表示されません) | [Macro Config] INI |
| [Parameter group list] FRY | パラメーターグループリスト | [ALL] ALL:全パラメーター ([Motor Standard] BFR、[Dual rating] DRT、 [Password] PWD、[Webserver] WBSメニュー除く) [Device Configuration] DRM:[My preferences] MYPメニュー、 [Communication] COMメニュー除く [Motor param] MOT:[Motor control] DRCメニューと パラメーター[Motor Th Current] ITH [Comm. menu] COM:[Comm. menu] COMメニュー [Display config.] DIS:[Customization] CUSメニューと [Visibility] VISメニュー | - | |
| [Go to Factory Settings] GFS | 工場出荷設定 | - | - | |
| マニュアル検索ワード | [File management] [Factory settings] | |||
実行方法
1. [Config. Source] FCSI=[Macro Config] INI に設定されていることを確認します。
2. [Parameter group list] FRY=[ALL] ALL に設定します。
3. [Go to Factory Settings] GFS を選択すると警告文が表示されますので問題なければ[OK]で実行します。
4. 処理が完了したら、勝手に [Factory settings] の画面に戻ります。
対象機種:ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
参考資料:ATV600 Programming manual 、ATV900 Programming manual
参考Video:
画面右下の歯車アイコンをクリックし、字幕 - 自動翻訳 - 日本語 を選択すると日本語字幕で表示されます。
公開先: Schneider Electric 日本