本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV212シリーズ/ 異常をリセットするにはどうすればいいですか?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUF>F---F111デジタル入力 F端子 割り当て0~73 ※添付参照2:正転P.100
F112デジタル入力 R端子 割り当て6:PS1
F113デジタル入力 RES端子 割り当て10:リセット
F109VIA端子 アナログ/デジタル設定0:アナログ入力
1:デジタル入力(シンク)
2:デジタル入力(ソース)
0:アナログ入力
F118デジタル入力 VIA端子 割り当て0~73 ※添付参照7:PS2
F735HMIリセットボタン 有効/無効0:有効
1:無効
1:無効P.90
F303自動リセット設定0:無効
1~10:*回自動リセット実行
0:無効P.135

DIAL


ATV212シリーズではドライブで検出された異常を解除するには以下の方法がございます。
・外部信号によるリセット
・ATV212本体にある[RESET]ボタンによるリセット
・電源の入り切り
・自動リセット

■ 外部信号によるリセットの場合
設定方法
空いているデジタル入力端子(F, R, RES端子)またはVIA端子(デジタル入力設定)に「10:リセット」を設定します。
工場出荷時設定、F113=10となります。
Fault reset
使用方法
検出された異常が解消されたのち、事前に「10:リセット」を割り当てたデジタル入力端子(F, R, RES端子)またはVIA端子(デジタル入力設定)を
ONするとディスプレイに「CLr」と表示され、そこからOFFにするとリセットされドライブが再起動します。

補足:
外部信号によるリセットでは「55」のOFF→ONに変わる時に有効となる機能もございます。
本機能を割り当てた端子がOFFの場合、異常が発生するとすぐに「CLr」のディスプレイ表示になりますので、
そこからONにするとリセットされドライブが再起動します。
Inv fault reset

■ [RESET]ボタンによるリセットの場合
設定方法
F735=0 に設定を変更することで、ATV212本体の[RESET]ボタンを有効にします。

使用方法
検出された異常が解消されたのち、事前に設定を有効としたATV212本体にある[RESET]ボタンをONすると、ディスプレイに「CLr」が点滅表示されます。
点滅している間に、再度[RESET]ボタンを押すとリセットされドライブが再起動します。

■ 自動リセットの場合
[F303] に設定された1~10回の回数分だけ試行します。
本機能によりリセットできる異常コードは以下となります。
Error Code list

対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual

Schneider Electric 日本

添付
ATV212_デジタル入力設定一覧.pdf [1.71 MB]